请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM311 我们有一个探测器从我们的客户那里回来、它没有任何计数。 我们拆开了该装置并执行了故障分析、并确定了 SP-609焊盘电路板上的 U3比较器损坏。
以下是分析摘要:
- 比较器没有计数输出、没有交流信号通过。
- 存在+5V 直流输出。
- 当芯片位于 PCB 上时、芯片完好无损、但拆除后损坏了芯片并破裂为2件。 可能的原因是安装时壳体破裂。
以下是我们的问题:
- 制造商能否分析芯片并告诉我们故障模式是什么?
- 晶体管是否发生故障?
- 将芯片外壳组装到 PCB 时是否可能破裂、并随着时间的推移而降级、从而导致此故障?
- 您以前是否曾遇到过此问题? 是否存在与此问题有关的大量/大量器件的问题?
随附的是故障装置的电气原理图和图片。 比较器是组件 U3。