This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:板载组件故障

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023465/lm311-component-failure-on-board

器件型号:LM311

我们有一个探测器从我们的客户那里回来、它没有任何计数。  我们拆开了该装置并执行了故障分析、并确定了 SP-609焊盘电路板上的 U3比较器损坏。  

 

以下是分析摘要:

  1. 比较器没有计数输出、没有交流信号通过。
  2. 存在+5V 直流输出。
  3. 当芯片位于 PCB 上时、芯片完好无损、但拆除后损坏了芯片并破裂为2件。  可能的原因是安装时壳体破裂。

 

以下是我们的问题:

  1. 制造商能否分析芯片并告诉我们故障模式是什么?  
    1. 晶体管是否发生故障?
    2. 将芯片外壳组装到 PCB 时是否可能破裂、并随着时间的推移而降级、从而导致此故障?
  2. 您以前是否曾遇到过此问题?  是否存在与此问题有关的大量/大量器件的问题?

 

随附的是故障装置的电气原理图和图片。  比较器是组件 U3。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的发帖。 它看起来您的电路设置应该不会损坏器件。

    我的一个问题是可能超出 LM311的输入共模范围。

    针对输入引脚的建议运行条件为:VCC-+(0.5V)至 VCC+-(1.5V)

    此外、比较器的引脚3上的 Vd 值是多少?

    此外、如果有东西在足够的电流传导下短接到 BAL/STRB 引脚、输出将保持高电平。 这是不可能的、但这是可能的。

    伊萨克·沃克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    很遗憾听到此故障。  从您的原理图中、我没有看到任何明显的可能损坏器件的东西。  由于器件已损坏、并且似乎是隔离故障(如果我出错、请纠正我的错误)、这听起来不像我们将执行 故障分析的案例。  LM311是一款行业标准器件、已投入生产数十年、没有任何已知质量问题。  您是否能够更换设备并使系统正常工作?   我建议我们在这里开始分析。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为它正在脱机处理。

    卡盘