This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA309EVM-USB 问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020755/pga309evm-usb-pga309evm-usb-questions

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件:PGA309XTR117

可能涉及的人员、

我们使用 PGA309-EVM 来确认应用中使用的 PGA309。 我们目前使用应变传感器桥的温度系数进行温度补偿。 我们使用的是40.2欧姆高侧固定电阻器、我们的电桥为400至500欧姆。 我们可以使传感器仿真器在处理原始数据时正常工作、并通过它实现良好的校准。  

我们的问题是、当我们尝试实现创建仿真器文件的"Enter Rt Characteristics (输入 Rt 特性)"方法时。 特别是如何推导"TC1桥接器"和"TC2桥接器"值。 您能否提供用于推导此内容的说明和公式?

我附加了一些刚刚创建的模型文件和一个包含桥值的电子表格、以及一些计算。

感谢您的观看!

Joe

e2e.ti.com/.../210720_2D00_Question-on-setup-for-RT-positive-method.xlsxe2e.ti.com/.../Test_2D00_121313_2D00_model.txte2e.ti.com/.../Test_2D00_121313_2D00_precal.txte2e.ti.com/.../Test_2D00_121313_2D00_Sensor.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    比例式温度传感器 Vout 的计算方法如下:  

    温度传感器比例式输出电压=(Vexc /(RbridgeEff + Rt))*(Rt / Vexc)
    比例式 Vout = Rt /(RbridgeEff + Rt)
    比例式输出电压= Rt /[Rbridge *(1 + TC1 * Temp + TC2 * Temp^2)+ Rt]、 其中 Rbridge 为0C 时的标称值

    如果您绘制每个压力的电桥阻抗与温度间的关系图、您将得到五条曲线。 然后、您可以在 Excel 中使用趋势线 为每条曲线获得二阶多项式最佳拟合线、形式为 y = a*x^2 + b*x + C。截距"c"将随压力变化、 我不确定使用零压力截距还是平均截距是否更好、但我们将使用平均值。 该平均值"c"为我们提供0C 时的标称 Rbridge、在您的情况下、该值为434.75056欧姆。 "b"系数为 TC1*Rbridge,"a"系数为 TC2*Rbridge,因此我们需要"a"和"b"的平均值。 将这些值除以计算得出的 Rbridge、即可得到 TC1和 TC2值、对于您的数据、这些值分别为3528.7932ppm 和8.6863603ppm (尽管软件仅限于6个重要数字)。

    此外、这一切都假设 Rt+的温度系数远低于电桥的温度系数、因此请确保您为此组件使用的漂移非常低的精密电阻器。 5ppm 或更高的温度系数将为您提供最佳结果。 获得 TC1、TC2和 Rbridge 值后、您可以创建传感器文件。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    现在、关于您问题的其他部分、我尝试使用您的预处理文件和模型文件、并发现 保存的设置与您在 Excel 文档中提到的设置之间存在一些差异(顺便说一下、感谢您提供了如此多的详细信息、它使调试变得更加简单!)。  当我加载预处理文件时、步骤3显示的值为3.399680而不是2.12990。 此外、在步骤7的温度配置中、ADC 的外部基准选择显示为 Vref 而不是 Vex。

    除了这些更改之外、在 PG309EVM 上使用正确的跳线设置也很重要。 我从以下几个方面开始:  

    JMP1 NC、JMP2无关、因此 PGA309使用内部基准模式
    JMP3设置为 ADS1以使用 ADC
    JMP7设置为 Vout 至 Prg、JMP8设置为1至 Vout 以进入三线模式

    比率模式下 JMP12设置为 vs (一秒钟内就会有更多相关信息)
    JMP17、JMP4、JMP5、JMP6设置为仿真
    JMP14、JMP15设置为100mV  (这实际上是120mV、但标签显示为100mV)
    JMP13设置为 RT、JMP16设置为 Rt+  

    必须使用适当的 JMP7和 JMP8设置以及 JMP14和 JMP15。 现在、当我使用上述方法运行校准时、我发现校准结果非常差、正如您所见。 您实际上可以判断出某种情况是错误的、因为当您运行自动校准时、即使温度 DAC 应该不同、温度 DAC 也会报告相同的数值。 对我来说最有用的是将 JMP12设置为 Vexc、而不是 Vs。 我知道文档说、使用 Vs 设置会将您置于比例式模式、但它实际上有效地做的是断开 Vexc 引脚并使用电源轨、 这将导致您的设置出现重大问题。

    单击此处 查看完整原理图以了解更多详细信息

    在进行该更改并重新运行校准后,我检查了 EEPROM,并看到 x>0的 GMX、ZMx 和 Tx 的值现在已成功填充。 不过、还有一个问题、当我读取寄存器时、方框图显示了一个奇怪的配置、这毫无意义。 我检查了"Registers"选项卡、发现每个选项卡都显示了完全相同的值。 通过将方框图上的输出模式从输出电压(4线)更改为输出电压(3线)、然后重新执行"读取全部"操作、我能够解决此问题。 完成后、我的寄存器看起来不错、方框图给出了我所期望的配置。

    我在校准后使用传感器仿真器进行了一些测试、结果看起来更好、误差约为6%或更高。 不过、我认为您的运行可能会受到传感器仿真器的限制、您的曲线会降至-120mV/V 以下、甚至可能达到-125mV/V、但电桥输出只能达到-120mV/V 理论上、如果它发生削波、这可能会导致校准精度出现一些问题。

    我要附加我生成的精密、模型和传感器文件。 如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    e2e.ti.com/.../7212021_5F00_e2e_5F00_sensorfile_5F00_modified.csve2e.ti.com/.../7212021_5F00_e2e_5F00_precal_5F00_modified.txt  e2e.ti.com/.../7212021_5F00_e2e_5F00_modelfile_5F00_modified.txt

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    我很抱歉这么晚才回复。 我通常会收到一封电子邮件、告诉我我收到了您的回复、因此我直到现在才查看我的 TI。

    非常感谢! 您的详细答复内容非常丰富、我对此表示感谢。 您已经解决了这个问题。 他还想确保我也得到他的感谢。

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我说他是雇主!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴我能提供帮助! 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    您能告诉我 PGA309的"Vexc"引脚1推荐的最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    引脚的短路电流限制典型值为50mA。 但是、Vexc 的最大可用电流取决于 DUT 可拉的最大电流、这取决于其受电方式。

    如果在 JMP11处于 LOOP_Power 位置的情况下使用 XTR117、则该电流将受到 XTR 的限制、因为 PGA 将由 XTR 的 Vreg 供电。 Vreg 的短路限制约为12mA、但任何超过3.8mA 的电流和 XTR 输出都不能降至4mA、因此输出范围将被削波。 因此、在此工作模式下、Vexc 电流限制将约为2.6mA 左右。

    但是、如果您处于电压输出模式且 JMP11处于 Vdut_Power 位置、则 USBDAQ 将作为电源、电流限制取决于该电路板的设置。 可以使用 USB 电源(JUMP13到 REG 和 JUMP14到 BUS、或 JMP13到 BUS 和 JUMP17到 BUS)运行所有功能、但您可以通过单个 USB 连接为整个 USBDAQ 和 PGA 供电。  然后、最大电流限制问题的答案变为 "视情况而定"、因为这取决于用户计算机的设置方式。 USBDAQ 使用 TUSB3210 USB 2.0控制器。 USB 2.0理论上可以协商500mA 的电流、但技术上只保证100mA 的电流。 USBDAQ 基本上会直接从连接器上拉电流、但计算机本身决定最大电流是多少。 最大的问题是、我没有整个系统的典型 IQ 的数字、因此我无法真正计算剩余的电流预算。 如果可能的话、我建议不要在这种模式下运行、因为所有未知因素和有限的余量、您最好使用外部电源。

    如果使用板载稳压器(位于 REG 位置的 JUMP13)、则可以将6-10V 直流电源应用于 T3或 J15。 为此、您需要将 JUMP14置于9V 位置。 该稳压 器可以为 DUT 提供100mA 的电流、压降仅为60mV、因此您可以在满足 Vexc 典型最大短路电流50mA 的条件下不会出现任何问题(只要您的外部电源能够提供此电流)。 另一种方法是将外部电源连接到 Vraw (JUMP13位于总线位置、JUMP17位于 VRAW)、但该电源必须在3V-5.5V 范围内且应非常干净。 您最好的选择就是使用外部电源沿着我上面提到的 J15路由走。

    TL、DR -最大 Vexc 短路电流典型值为50mA、如果在 XTR 模式下、有效限制约为2.6mA、而在电压模式下、有效限制取决于 USBDAQ 设置。 要获得 Vexc 的完整输出范围、您需要在 USBDAQ 的 J15或 T3上使用外部电源

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    感谢您的完整回答。 我应该提供有关我的使用的更好的信息、这样您就不必做出如此艰难的回答、Lol。 我的问题要简单得多。 我们的传感器电桥阻抗可低至400欧姆、串联 RT 当前为40.2欧姆、激励设置为2.12992v、我使用 PGA 309引脚1 (Vexc)作为源。 这意味着电路 将需要来自 PGA309 IC 的引脚1的4.99mA 电流。 这似乎对 IC 来说可能有点大、但我在数据表中找不到有关此引脚驱动能力的任何数据。

    请提供建议。

    谢谢!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    不用担心、我认为这种彻底的方法通常可以帮助将来可能有同样问题的其他用户。

    关于 Vexc、该引脚应能够驱动大约50mA 的典型电流(请参阅数据表第7页的 Iexc 简短描述)。 提供5mA 电流不会很困难。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    谢谢。 我看了看,没看到。 感谢您在数据表中提到这个位置、是的、我同意它应该能够很好地驱动我的电桥阻抗。

    谢谢!

    Joe