您好!
我们的商用控制器设计在初级和次级电路之间使用了一些 AMC1311模拟隔离器。 我们正在努力获得用于医疗环境的 EN60601-1认证、并且正在努力寻找一款获得 EN60601-1认证的合适隔离器。
AMC1311似乎(从阅读数据表中可以看出)符合我们需要的所有2xMOPP 标准、但进行认证工作的独立实验室需要有关绝缘栅的更多信息。 根据60601-1、隔离栅需要为0.4mm、或者进行测试以证明隔离能力(250Vrms、理想情况下为369Vpk、对于2xMOPP)。 根据数据表、似乎很有可能有人已经执行了将告诉我们这一点的测试。
是否有任何方法可以确认已完成此测试、如果是、我们是否可以获得与认证实验室共享的测试报告?
谢谢!