This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:EN60601-1应用的隔离

Guru**** 2588345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020337/amc1311-isolation-for-en60601-1-application

器件型号:AMC1311

您好!

我们的商用控制器设计在初级和次级电路之间使用了一些 AMC1311模拟隔离器。  我们正在努力获得用于医疗环境的 EN60601-1认证、并且正在努力寻找一款获得 EN60601-1认证的合适隔离器。

AMC1311似乎(从阅读数据表中可以看出)符合我们需要的所有2xMOPP 标准、但进行认证工作的独立实验室需要有关绝缘栅的更多信息。  根据60601-1、隔离栅需要为0.4mm、或者进行测试以证明隔离能力(250Vrms、理想情况下为369Vpk、对于2xMOPP)。  根据数据表、似乎很有可能有人已经执行了将告诉我们这一点的测试。

是否有任何方法可以确认已完成此测试、如果是、我们是否可以获得与认证实验室共享的测试报告?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    AMC1311 旨在提供这种类型的应用保护、以下测试文档应已足够:

    请注意、EN60601-1是终端设备规格、不直接适用于终端设备中的 AMC1311组件。 但是、UL 和 VDE 认证表明 AMC1311能够为经认证的电压电平提供保护。  

    UL:

    https://www.ti.com/lit/cr/szzq072o/szzq072o.pdf?ts=1626810995785&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fisolation%252Ftechnical-documents.html

    VDE:

    https://www.ti.com/lit/cr/szzq123o/szzq123o.pdf?ts=1626811149869&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fisolation%252Ftechnical-documents.html

    如需进一步参考、可在以下位置找到此文档(以及任何更新版本): https://www.ti.com/isolation/technical-documents.html

    选择"证书"作为"文档类型"、然后搜索 UL 或 VDE。  

    有关我们的电容隔离层的其他信息、请访问 :https://www.ti.com/isolation/capacitive-isolation.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您的快速响应!  我应该已经知道要查找 EN 62368-1结果。  这些文档应该是我所需要的全部!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉返回到这里、但在与认证实验室进行进一步讨论后、62368-1不够、因为它没有指定某些测试。  根据实验,如果我们可以证明组件通过了60950-1,这是可以接受的-我注意到 AMC1311数据表版本 B 中的更改之一是“将 IEC 60950-1和 IEC60065更改为 IEC 62368-1”... 组件是否仍然符合 IEC 60950-1标准、并且有一些文档支持该标准?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    62368-1最近更换 了60950-1、AMC1311通过了这两种认证。  哪些特定测试未指定为认证实验室要求? 我可能能够找到该文件的旧版本,但我相信 它将显示相同的信息。  

    请务必指出按照数据表 第7.6节"绝缘规格"中的说明执行的隔离测试。  

    一些终端设备制造商的产品已获得第三方认证、以验证它们是否符合隔离规格。 隔离式放大器本身不是按照这些规格进行测量的、因为它们是终端设备内部的组件、终端设备标准仅间接适用于它们。 für、组件是根据 Deutsches Institut f ü r Normeng e.V.等器件级认证进行测量的 (DIN)德国电气电子(VDE) V 0884-11和美国保险商实验室(UL) 1577。 如 IEC 标准中所述、符合具有等效要求的组件级标准的器件无需单独评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。  本例中的认证机构位于欧洲、他们不认为 UL 1577足以满足医疗应用要求、但 VDE V 0884-11可能是如此。  在这次讨论中,语言的来回翻译数量令人遗憾,因此很难对许多问题作出明确的答复。  我得到的答案是"嗯、60950-1指定的测试、其中62368-1基于风险分析、因此稳压器仍然需要60950-1。"  在我看来、我听到的是"60950-1已被更好的相关标准所取代、这不是我们的业务、因此我们坚持旧标准。"  我正在努力获得一个有关问题到底是什么的更加独立的答案、我将告诉您、但也会对 VDE 测试进行推销、这可能会很有帮助。

     2018年6月修订器件数据表时、器件的测试和/或认证流程是否也发生了变化?  如果不是、似乎不应该有问题、但在 UL IQ 和 VDE 的等效产品中、我在两种情况下都没有提到60950-1。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、  

    对于欧洲认证、VDE 是提供的正确认证。  

    我相信我们对我们的测试程序没有作出任何改变。 还值得注意的是、我们的器件测试的电压远高于您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、所以他们已经从隔离状态继续前进(目前是吗?) 爬电距离。  数据表声称爬电距离大于8.5mm、但他们检查并测量了7.5mm。  有问题的是芯片底部边沿附近的引脚4和5之间的路径。  根据数据表、该路径为0.72 - 0.92mm (通过查看封装高度和引脚宽度的最佳/最坏情况尺寸来得出)。  当他们测量一个样本时、发现0.75mm。  如果添加7.5+0.75+0.75,则得到>8.5,但根据最新的60601-1  

    如果     个或两个保护方法的爬电距离或空气间隙被一个或多个浮动导电部件中断、则表1216  (包括)中指定的最小值适用于各段的总和、  考虑小于1mm 的距离。

    从他们的角度来看、0.72-0.92mm 的距离并未增加、因此爬电距离实际上为7.5mm。

    好的:就是这样。  他们还提到了需要0.4mm 绝缘层厚度的隔离层、但这是他们只需要谈论的一个垃圾位置。

    编辑:好的、当我再次阅读时、没有"浮动导电部件"、但有几个对1mm 最小值的引用、似乎它们在这里包含了这些内容?  我不知道。

    编辑2:据我所知、他们正在查看60601-1中的图28、但这与具有平行壁的凹槽有关、这不是。  尝试从其末端得到澄清  我可以看到他们可能是如何这样解释的、但对我来说、这仍然是过度的?

    --

    编辑3:好的、希望这是最后一次编辑!  我刚刚与他们交谈过、有两个问题:1)绝缘厚度(请参阅隔离器内部的"固体绝缘")和2)爬电(如上所述)。

    对于固体绝缘:当然、0.4mm 数字基于非常过时的概念。  在另一个 TI 应用手册 SLLA563中对此进行了非常好的讨论、但不一定专门适用于 AMC1311。  基本上-在该应用手册中、我将查看第5.5节、其中讨论了 DTI 对固体绝缘的要求、或者涉及热循环和湿度预调节的测试、然后是介电测试、附加裕度为60%。  对于任何符合此规范且根据 IEC 或 ISO 规范执行的测试、它们都是正常的;因此、除非有测试报告记录了符合 IEC 60601-1测试方案的过程、否则数据表中引用的 VDE 测试不会自动应用。  当然、如果我们自己执行测试、实验会很高兴、但这似乎太过分了、尤其是在 TI 已经执行测试的情况下。

    对于爬电:他们对大于8.5mm 的爬电不适用于污染等级2的评估非常有信心。  一个意见是 AMC1311列出了 IEC 62368-1:2014的符合性,但当前版本为:2019,它(以及其他内容)引入了>1mm 的污染等级2要求。  如果应用此规则、则所测量的爬电距离必须忽略引脚边缘和封装角之间的短距离、这会导致沿着封装的爬电距离仅为7.5mm。  如果您对此有不同的评估、将会有所帮助!

    再次感谢您在这里的持续回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    我同意这是过度调查。 我们的器件经过测试、可提供明显高于您要求的电压。 但是、 当要求用于证明终端设备使用旧光学隔离器(这些标准的早期版本)的测试机构使用新的电容隔离技术对终端设备进行认证时、有时会发生这种情况。  

    当1)绝缘厚度受到质疑时、这一点尤为明显、因为旧的光学隔离器依赖于器件封装内部的"气泡"、而电容隔离器件不采用这种封装。 我 认为我们自己没有执行 ISO 或 IEC 测试、因为 TI 制造的是组件、而不是 ISO 和 IEC 标准适用于的终端设备。 但是、我可以告诉您、许多客户使用我们的组件成功通过了这些测试、没有任何问题。

    我并不完全遵守所提出的"引入大于1mm 的污染等级2要求"规则。 我不明白为什么忽略了引脚边缘和封装角的距离?   

    我将与我的团队就这次讨论进行核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于隔离-我(个人) 100%确定隔离等级是否足够且绝缘是否可接受。  绝缘厚度似乎适用于光隔离器、 但独立实验室似乎并不关心、因为它们所做的一切都是我们是否符合规格的字母(或者至少是他们自己对该字母的解释、这是不可谈判的)。  因此、根据他们的说法、由于数据表未 列出 EN60601-1认证(不要感到不好;没有人会制造具有 EN60601-1认证的模拟隔离器、即使是光学隔离器、因为就像您说的规格不相关一样)、我们必须将 AMC1311的内端视为固体绝缘体、 这意味着一个月的湿度预调节测试(尽管 SiO2绝缘层不会因环境湿度而降级)、然后是电介质强度的额外榨汁。  就我所知、除非对器件执行的 VDE 测试包含类似的湿度和介电强度测试、否则无法解决此问题。

    至于爬电、请查看图1-1中的 SLLA563 (www.ti.com/.../slla563)-该图中间的爬电指示正是它们测量的内容。  他们所看到的是:

    Creepage annotation

    沿着芯片底部周围的路径(如图所示)、在左侧和右侧、引脚边缘和芯片边缘之间的距离小于1mm; 他们声称、根据最新的 IEC 60601-1、距离小于1mm 会被忽略。  我不同意这种对标准的解释;他们声称在62368-1:2019中重复了这种解释、但我无法访问该文档的最新版本、因此我无法确认。  我在60601-1中看到的是、如果您的插槽的并联侧宽度小于1mm、则爬电距离不会计数(图28、如果您可以访问该文档)。  我看不出 这种测量 是如何应用的、但正如我说过的、它们对其解释不是很灵活。

    感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    我以前曾讨论过 IEC60601-1。  如果有帮助、我们愿意与您的认证团队交谈、帮助他们通过直接电子邮件 或电话会议来回答他们可能遇到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来很有帮助!  简短答案是否为"是、AMC1311将为369Vpk 提供2个 MOPP"?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    它们是否从引脚、向下到 IC 底部、然后一直到另一侧进行了测量?  我认为这应该是最短的距离。  <1mm 的注释应适用于导电元件之间的间隙/凹槽和/或凹槽。  从电压电平的角度来看、您可以满足4000V 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    您能让他们分享他们所指标准中<1mm 注释的位置的通道吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们测量了我在图像中显示的距离、我认为这是您描述的内容。  我个人同意<1mm 的注释仅适用于缝隙/凹槽、但它们非常坚定地表示不适用于缝隙/凹槽。  让我继续看看我是否可以让他们引用具体的段落。  到目前为止、他们只说查看 EN60601-1当前版本的第8.9.4节、但我在绘制链接时遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我只是想跟进一下这个问题-是否仍提供快速电话会议服务?  负责认证的人员对此非常感兴趣。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    我将与您脱机联系。