Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS4222, OPA810, OPA698
主题中讨论的其他器件: OPA810、 ADS4222、 OPA698
在进行瞬态仿真时、添加二极管 D1和 D2时、我会看到以下问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗯、你使用的是2016原始模型、它有一些好处、有一个较新的2020年更新、其中改进了收敛、但失去了 Zout 谐振、它为我提供了更好的结果、也许它会对你有效

它与二极管没有关系:

e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4551_5F00_1.TSC
Kai
还是这样做?

e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4551_5F00_2.TSC
Kai
您好、Xiaoc强、
当 THS4551的输出电压太接近 THS4551的负电源轨(Vee _1)时、THS4551会变得不稳定:



e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4551_5F00_3.TSC
这是振铃的原因、很可能也是二极管仿真失败的原因。
Kai
可以通过这种方式或类似方式来实现:


e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4551_5F00_4.TSC
Kai
下面是一个使用 OPA698的示例、该器件需要大量输出余量、因此我现在转到了+/-5V 电源、钳位设置为+/-2.1V。 OPA810输入端的输入被削减1/2、然后在 OPA698级中增益2。 这里是+/-200V 输入、OPA698输出上预期的+/-2V、如果我从这里增加输入摆幅、该输出应该开始削波。

然后、这里是+/-250V 输入、
不像我希望的那么干净、但当我限制您的关注时-现在这个有限的输出需要通过 THS4551正确缩放-我已经将该增益减少了1/2、 但是、在输入端再次将其切割、因此我可能需要恢复到增益1、然后再试一次

是的、这些输出在 ADC 输入端受到很好的限制-不确定这里是否设置了所有内容、但我只是演示了 OPA698 migh 在该信号路径中对于硬限制有多大用处。

这是 V9中的最后一个文件