大家好、团队、
由于终端器件和 INA280输出之间的电缆长度、我们正在考虑在输出上添加滤波器。
尤其是如图所示
第一个 RC 是100R 100pf、另一个 RC 1K 10n。
这将打开一个问题、即 INA280是否能够驱动足够的 C LOAD。
数据表中仅写入典型值500pF
- 我们是否对负载有最大建议? (也与温度)-虽然未在数据表中进行测试/认证
- SPICE 模型是否准确地研究 C 负载下的相位和增益裕度?
- 我们可以共享任何其他数据来评估 C 负载条件/稳定性?
谢谢、
日落