This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:INA280 -输出滤波器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021395/ina280-ina280---output-filter

器件型号:INA280

大家好、团队、

 由于终端器件和 INA280输出之间的电缆长度、我们正在考虑在输出上添加滤波器。

尤其是如图所示

第一个 RC 是100R 100pf、另一个 RC 1K 10n。

这将打开一个问题、即 INA280是否能够驱动足够的 C LOAD。

数据表中仅写入典型值500pF

  • 我们是否对负载有最大建议? (也与温度)-虽然未在数据表中进行测试/认证
  • SPICE 模型是否准确地研究 C 负载下的相位和增益裕度?
  • 我们可以共享任何其他数据来评估 C 负载条件/稳定性?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    我认为、在使用和不使用 RC 元件的情况下均无相关变化:

     e2e.ti.com/.../sunset_5F00_ina280.TSC

    e2e.ti.com/.../sunset_5F00_ina280_5F00_1.TSC

    那么、稳定!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunset、

    我同意起亚公司的看法、INA280公司在模型中确实具有输出阻抗。  您可以 根据 需要增加第一个隔离电阻器、以进一步增加电容器的隔离。  请将第一个电阻器 R2、R6和 R9放入起亚仿真图像中。  您不需要 RL 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    但是、如果未在 SPICE 模型中对开环输出阻抗建模、我确实担心仿真不会让您看到电容负载的影响。 我是对的吗?

    终端应用的负载将位于滤波的右侧。

    不同增益下的输出阻抗是多少?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    e2e.ti.com/.../sunset_5F00_ina280_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、在前一条消息中、我读出"没有对输出阻抗建模"、但它被写为"确实有输出阻抗"。

    谢谢、

    日落