This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324LV:用作比较器时的输出摆幅

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324LV, LMV324A, LMV324, LMV324-N, TINA-TI, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021307/lm324lv-output-swing-when-the-using-as-comparator

器件型号:LM324LV
主题中讨论的其他器件: LMV324ALMV324LMV324-NTINA-TITLV9004

大家好、团队、

我对具有开环的满摆幅输出电压有疑问。
我们评估的原理图使用 V+=5V、V-=GND、负载=大约20k Ω。 它用作比较器。
如果 IN+>IN-,根据爪形图,我预期输出电压低于 V+ 1V,但实际输出电压几乎为5V。
LM324LV 是否具有轨到轨输出功能?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324LV 使用普通 CMOS 输出、因此是轨到轨输出。

    图6中的爪形图似乎使用了非对称电源、或未正确标记。

    类似的 LMV324、LMV324-N 和 LMV324A 器件的数据表确实提到了轨到轨输出;我不知道为什么 LM324LV 数据表没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeiro:

    是的、根据下面的 TINA-TI 仿真、LM324LV 是轨到轨输出

    e2e.ti.com/.../takehiro_5F00_lm324lv.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Takeiro:

    唯一的限制是未测试轨到轨输出高电平。 该测试基于数据表电气特性表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不进行测试????

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    经测试可满足1V 或更低的损耗要求。 因此1是最大值。 1作为最小值显然是错误的;只有最小电压损耗限值是没有意义的。  

    如果发生某种奇怪的情况、VOH 为 VS+的0.9V、则器件将通过工厂测试、但不再被视为轨到轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将采用 TLV9004。 在各个方面都优于 LM324LV。

    Kai