主题中讨论的其他器件: LMV324A、 LMV324、 LMV324-N、 TINA-TI、 TLV9004
大家好、团队、
我对具有开环的满摆幅输出电压有疑问。 
我们评估的原理图使用 V+=5V、V-=GND、负载=大约20k Ω。 它用作比较器。 
如果 IN+>IN-,根据爪形图,我预期输出电压低于 V+ 1V,但实际输出电压几乎为5V。 
LM324LV 是否具有轨到轨输出功能? 
此致、
Sato
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我对具有开环的满摆幅输出电压有疑问。 
我们评估的原理图使用 V+=5V、V-=GND、负载=大约20k Ω。 它用作比较器。 
如果 IN+>IN-,根据爪形图,我预期输出电压低于 V+ 1V,但实际输出电压几乎为5V。 
LM324LV 是否具有轨到轨输出功能? 
此致、
Sato
尊敬的 Takeiro:
是的、根据下面的 TINA-TI 仿真、LM324LV 是轨到轨输出

e2e.ti.com/.../takehiro_5F00_lm324lv.TSC
Kai