Other Parts Discussed in Thread: OPA857, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
它需要多长时间恢复其输出饱和?
我们将 使用具有大脉冲输入的该器件、然后 OPA857输出将饱和。 我们需要它的恢复时间、从一次饱和到具有极短大输入脉冲的正常输出之间。
此外、您还知道我们如何改善或缩短恢复时间持续时间?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yoshiki、
在的帮助下运行 TINA-TI 仿真
该模型可以模拟恢复时间:

Kai
您好、Yoshiki、您好、Sima、
[引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019624/opa857-how-much-time-does-it-need-to-recovery-its-output-saturation/3774188 #3774188"]外部钳位二极管的泄漏电流会影响输入失调电压、因此会降低放大器的精度。 [/报价]正确。 具体取决于您是否可以使用 BAV99或 BAV199等具有低和超低泄漏电流的标准硅二极管、或者是否必须使用速度更快的肖基二极管(例如 BAT17)、这可能会显示出可保持的更高泄漏电流。
同样、需要一个原理图来给出更深刻的答案
Kai