This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:它需要多长时间恢复其输出饱和?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019624/opa857-how-much-time-does-it-need-to-recovery-its-output-saturation

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、  

它需要多长时间恢复其输出饱和?
我们将 使用具有大脉冲输入的该器件、然后 OPA857输出将饱和。 我们需要它的恢复时间、从一次饱和到具有极短大输入脉冲的正常输出之间。

此外、您还知道我们如何改善或缩短恢复时间持续时间?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    在的帮助下运行 TINA-TI 仿真

    OPA857 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    该模型可以模拟恢复时间:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

      器件数据表中的图13和14显示了两种增益配置的过载恢复。 但是、正如 Kai 提到的、这也可以 进行仿真。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Sima、  

    谢谢你。 下方显示了另一个问题。

    您是否知道我们如何改善或缩短过驱恢复时间?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    可以使用二极管钳位来防止过驱。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    非常感谢。

    我们应该在哪里使用二极管钳位来防止过驱?  
    应该将其用于 IN+和 IN-至 GND 还是输出至 GND?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    人们需要看到原理图才能提出建议。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

      OPA857已在放大器输入端的器件内部具有钳位电路。 但是、如果恢复时间小于25ns、则电源轨输入端的额外钳位二极管会阻止过驱恢复。  

     外部钳位二极管的泄漏电流会影响输入失调电压、因此会导致放大器的精度降低。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、您好、Sima、

    [引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019624/opa857-how-much-time-does-it-need-to-recovery-its-output-saturation/3774188 #3774188"]外部钳位二极管的泄漏电流会影响输入失调电压、因此会降低放大器的精度。  [/报价]

    正确。 具体取决于您是否可以使用 BAV99或 BAV199等具有低和超低泄漏电流的标准硅二极管、或者是否必须使用速度更快的肖基二极管(例如 BAT17)、这可能会显示出可保持的更高泄漏电流。

    同样、需要一个原理图来给出更深刻的答案

    Kai