This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:有关等效输入电流噪声的问题

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020530/opa627-question-on-equivalent-input-current-noise

器件型号:OPA627

大家好  、我正在观看 TIPL 视频第8.3节。 在幻灯片的第6页(如下所示),en_i = in_*Req。 这似乎是正确的、但我不确定这是如何严格推导出来的。 有人能解释一下吗?

  

顺便说一下,我还从这个扩展 链接( 由 Art Kay 提供)第99页(如下所示)中搜索了一些类似的信息,它显示 R1上的电压为0V (红色圆圈),Vo=in*RF,为什么? 我认为中的电流应该流入 R1和 RF、因为我在中标记为= I1+If。   

然后,根据这一页,下一张幻灯片(第100页)确实推导出了 en_i = in_*Req 等式,这很简单。

非常感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电流消耗很低、每个输入引脚上单独存在电流噪声、下面是更彻底的处理方法、对于 V+节点接地时的反相电流噪声、由于环路增益、V-节点处于0V、 然后、任何东西都不能朝向接地的 Rg 元件、它只会流过反馈射频到输出电压。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa066a/sboa066a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、生锈了、

    [引用 userid="463167" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020530/opa627-question-on-equivalent-input-current-noise ]顺便说一下,我还通过此扩展 链接( 由 Art Kay 提供)第99页(如下所示)谷歌搜索了一些类似信息,它显示 R1上的电压为0V (红色圆圈),Vo=in*RF,为什么? 我认为中的电流应该流入 R1和 RF、因为我在中标记为= I1+If。   [/报价]

    理想的运算放大器将输入保持在虚拟接地上

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Michael 提供的应用报告对运算放大器噪声分析进行了深入而简洁的处理、您将会发现该报告。 TIPL 课程的技术深度不同、可用作简介和 快速研究。 它们提供了足够的信息,使人们能够熟悉和更熟悉所提出的特定主题事项。

    您现在是否拥有所需的信息?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom、当我在1996年为 BurrBrown 写那个时、我实际上是在重复我之前为 Comlinear Corp 写的那个、它侧重于电流反馈运算放大器噪声分析、这在当时是相对较新的、  

    在我于1995年离开 BurrBrown 之后、Kuden 又重新做了这件事、但最初的 OA-12是我在 Comlinear 担任应用经理时所做的事情、

    https://ieee.li/pdf/essay/oa-12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、是的、感谢大家。  

    [引用 userid="19678" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020530/opa627-question-on-equivalent-input-current-noise/3772264 #3772264"]您现在是否拥有所需的信息?