大家好 、我正在观看 TIPL 视频第8.3节。 在幻灯片的第6页(如下所示),en_i = in_*Req。 这似乎是正确的、但我不确定这是如何严格推导出来的。 有人能解释一下吗?
顺便说一下,我还从这个扩展 链接( 由 Art Kay 提供)第99页(如下所示)中搜索了一些类似的信息,它显示 R1上的电压为0V (红色圆圈),Vo=in*RF,为什么? 我认为中的电流应该流入 R1和 RF、因为我在中标记为= I1+If。
然后,根据这一页,下一张幻灯片(第100页)确实推导出了 en_i = in_*Req 等式,这很简单。

非常感谢!