This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:保持电流不变

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020274/drv110evm-hold-current-does-not-change

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件: DRV110

我正在使用刚刚收到的 DRV110EVM、我遇到了问题。 R_HOLD 有一个 POT、但无论它处于什么位置、保持电流都不会改变、它保持在140mA。 当我为 R_Peak 转动 POT 时、峰值电流会得到适当调节。

我已经在部件接地的引脚4上测量了电阻、它确实与在电阻器旁边的测试点测得的电阻相匹配。 因此、据我所知、硬件似乎工作状态良好

我会注意到、我曾在一个点上将电位计一直旋转到1M、然后我注意到规格表中显示电阻应小于333k。

调节保持电流时是否出现了问题?

谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您对在设计中使用 DRV110器件的兴趣!

    您能否分享有关 EVM 应用的更多详细信息? (原理图、设置图片等)

    电位计工作正常时、可能是 HOLD 引脚或 PEAK 引脚连接到 GND。 此外、我假设您已经查看过有关此内容的数据表、但我强烈建议您使用此部分来诊断问题。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设置图像。 它非常小。 我由台式电源供电、并使用示波器钳位测量线圈电流。 我还在各种 Rhold 和 Rpeak 组合下具有多个示波器布线。 似乎只有2个可能的输出

    1) 1)~500mA 峰值、~143mA 保持

    2) 2)~50mA 峰值、~30mA 保持

    我是从台式电源切换电源来执行此操作的。 我还尝试保持电源开启、并使用 J9上的开关来启用/禁用。 我还尝试了使用24V 电池供电。

    此外、在键入上述内容后、我从电路中移除 了示波器电压探针所连接的蓝色/黄色小线对、现在所有导线都按预期工作。 剥离的背面导线可能接触 ESD 垫并执行意外操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    很高兴听到您已解决问题、EVM 工作正常! 如果您对您的设置有任何其他疑问、请随时联系我们。

    是的、看起来您有一个黄色的导线拼接来连接示波器探头、这可能会导致问题的发生。 尽管如此、谢谢!

    此致、

    Kevin