Other Parts Discussed in Thread: OPA548
OPA548具有电流限制功能。 数据表未指定超出电流限制时的器件关断时间。 如果超过电流限制、请告诉我关闭时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Azfer、
如果超过电流限制、请告诉我关闭时间。
下面的信息显示 了当 I_E/S 引脚为低电平(禁用输出)或超过电流限制时的关断状态。
在内部、OPA548 E/S 引脚是 PNP 晶体管和15kΩ Ω 电阻器的基极、该电阻器上拉至内部总线、偏置电压高于0.8V 或2.4V 电平。 PNP 晶体管在输入电平为低电平时打开、而在输入电平为高电平时关闭。 因此、在低电平状态下、输入提供的电流会略有增加。 15kΩ Ω 电阻器负责其余的 E/S 引脚输入电流。 因此、数据表中显示 E/S 引脚仅拉电流、不灌电流。

如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、Azfer、
OPA548电流限制功能是一种实时功能。 它持续监控和跟踪输出电流。 电流感应电路中有一个内部运算放大器、用于感应电阻器上的输出电流。 在电流限制期间、感测电路正向偏置一个钳位晶体管、该晶体管连接在每个输出晶体管的 B-E 结上。 它是 一个线性电路、需要一定的时间来执行电流限制功能、然后停止限制。 TI 尚未对计时进行表征、 因为在应用中限制非常紧迫。 根据电路设计、可能会在几十微秒甚至更短的时间内进入和退出电流限制。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Thomas:
[引用 userid="19678" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020753/opa548-current-limit-turn-off-time/3772687 #377267"]根据电路设计,它可能会在几十微秒或更短的时间内进入和退出电流限制。寿命更长会导致芯片损坏、对吧?
Kai
尊敬的 Kai:
当我观察到 OPA548进入带有 O 示波器的电流限制时、我看不到任何证据表明电流开始时出现高电流尖峰或电流限制释放。 它似乎平稳且瞬时发生。 但是、在这种测试中、频率通常较低、例如10Hz 至几 kHz、并且几乎始终是正弦波。 OPA548不具有高带宽、其所用的应用不需要高带宽。 可能、如果 OPA548在更高的可用带宽和压摆率下运行、并通过快速 dv/dt 方波驱动、我们可能能够检测发生的电流限制。 但是、我们将研究 在几十微秒甚至更短时间内发生的限制性反应。
在电流限制和热关断特性之间、可能 损坏 OPA548硅片的极高功率条件通常不会达到。 一般来说、OPA54X 功率运算放大器在耐用性方面表现良好。
谢谢、Thomas
精密放大器应用工程