This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:电流限制关断时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020753/opa548-current-limit-turn-off-time

器件型号:OPA548

OPA548具有电流限制功能。 数据表未指定超出电流限制时的器件关断时间。 如果超过电流限制、请告诉我关闭时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azfer、

    如果超过电流限制、请告诉我关闭时间。  

    下面的信息显示 了当 I_E/S 引脚为低电平(禁用输出)或超过电流限制时的关断状态。   

    在内部、OPA548 E/S 引脚是 PNP 晶体管和15kΩ Ω 电阻器的基极、该电阻器上拉至内部总线、偏置电压高于0.8V 或2.4V 电平。 PNP 晶体管在输入电平为低电平时打开、而在输入电平为高电平时关闭。 因此、在低电平状态下、输入提供的电流会略有增加。 15kΩ Ω 电阻器负责其余的 E/S 引脚输入电流。 因此、数据表中显示 E/S 引脚仅拉电流、不灌电流。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azfer、

    OPA548电流限制功能是一种实时功能。 它持续监控和跟踪输出电流。  电流感应电路中有一个内部运算放大器、用于感应电阻器上的输出电流。 在电流限制期间、感测电路正向偏置一个钳位晶体管、该晶体管连接在每个输出晶体管的 B-E 结上。  它是 一个线性电路、需要一定的时间来执行电流限制功能、然后停止限制。 TI 尚未对计时进行表征、 因为在应用中限制非常紧迫。 根据电路设计、可能会在几十微秒甚至更短的时间内进入和退出电流限制。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    [引用 userid="19678" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020753/opa548-current-limit-turn-off-time/3772687 #377267"]根据电路设计,它可能会在几十微秒或更短的时间内进入和退出电流限制。

    寿命更长会导致芯片损坏、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当我观察到 OPA548进入带有 O 示波器的电流限制时、我看不到任何证据表明电流开始时出现高电流尖峰或电流限制释放。 它似乎平稳且瞬时发生。 但是、在这种测试中、频率通常较低、例如10Hz 至几 kHz、并且几乎始终是正弦波。 OPA548不具有高带宽、其所用的应用不需要高带宽。 可能、如果 OPA548在更高的可用带宽和压摆率下运行、并通过快速 dv/dt 方波驱动、我们可能能够检测发生的电流限制。 但是、我们将研究 在几十微秒甚至更短时间内发生的限制性反应。

    在电流限制和热关断特性之间、可能   损坏 OPA548硅片的极高功率条件通常不会达到。 一般来说、OPA54X 功率运算放大器在耐用性方面表现良好。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas

    Kai