This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3402:有关 TLV3402的一些问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019690/tlv3402-some-question-about-tlv3402

器件型号:TLV3402

您好、先生、

当我们使用 TLV3402时、我们设计了一个自动切换双电源电路。 具体而言、引脚6 (2IN-)用作第一个电源的基准值、引脚5 (2IN+)用作另一个电源的基准值、 引脚2 OUT 用作输出来控制外部 MOS 开关为 主电源供电。

我们在比较器的输入端子处交替输入正负电压(2 IN+和2 IN-具有相同的基准电压)、从而在引脚2 OUT 处产生4K 的高电平和低电平信号输出、这当前对功能没有影响。 我们想知道 这种用法是否可行、是否会对芯片造成一些不利影响?

输出波形如下所示 、其中黄色是 主电源波形、紫色是2Out 输出波形:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Lumina 的介绍、但请提供原理图、以便我们更好地了解比较器所需的功能。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV3402_2D00_check_5F005F00_202105111630.pdfHere原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    感谢您的帖子以及对原理图的跟进。  

    我看不到您的电路设置有问题会损坏芯片。 此芯片的最大电源电压为17V、最大输入电压不超过电源电压5V。  

    我想知道 VBAT_MAIN 和 VBAT_SUB 的电压是多少。 从示波器捕获中可以看到、主电源大约为3.3V、在这种情况下、这些电压电平完全处于芯片的工作范围内。  

    我还有关于您选择比较器的一些问题。 TLV3402是一款毫微功耗器件、因此可能无法充分驱动电路中的 PMOS。 此外、它的传播延迟为几十微秒、可能不会像您希望的那样快速响应此应用。  

     TLV7022DGKR 是一款出色的引脚对引脚替代产品。 该比较器能够充分驱动您的电路中的 PMOS。 该芯片的传播延迟也更快、达到几百纳秒甚至更短。   

    此外、如果您希望锐化上升时间(减少 RC 时间常数)、如果不需要对比较器的输出电压进行电平转换、则推挽式变体将是一个不错的选择。  

    伊萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和推荐
    VBAT_MAIN 和 VBAT_SUB 由单节锂电池供电、其电压范围为3V 至4.2V
    对于 TLV3402、可以正常驱动 PMOSes 并满足我们的应用要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lzak

    此外、我们还需要确认在此频率下的 tlv3402输出是否会影响芯片本身或导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我发现您的原理图相当混乱。 您能告诉我上一张图片中的哪些电阻器"未连接"、哪些是"短路"吗?

    和振荡、是希望运行还是意外振荡?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    带有 NC 符号的这些电阻为"开路"、带有0_1或0_2符号的电阻为 "短路"

    振荡 不希望它运行、但由于电路中其他芯片的电流缺陷、会导致比较器的交流电压变化、从而导致2Out 变化。

    我们还需要确认在此频率或其他频率下的 tlv3402输出(4K 波形)是否会影响芯片本身或导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、  

    根据传播延迟以及上升和下降时间的数据表值、TLV3402的最大切换频率约为12.5kHz。

    建议与最大切换频率相差20-30%、以确保性能正确。

    4kHz 波形不应影响芯片的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    很抱歉、我仍然感到困惑。 如果 NC 表示"开路"、则 R12600为"开路"? 那么、什么连接到"1IN+"(TLV3402的引脚3)? 它是浮动的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不使用通道1。 TLV3402的引脚1和2和3悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lzak、

    好 的、我明白了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    [引用 userid="492964" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019690/tlv3402-some-question-about-tlv3402/3772795 #3772795"]我不使用通道1。 TLV3402的引脚1和2和3悬空。

    啊、因为 Q3233也没有安装? 大家、为什么要绘制这样奇怪的原理图? 此原理图完全不可用

    您不得将 TLV3402的任何输入引脚悬空!

    您是否会这样善良并绘制一个仅包含已安装组件的原理图? 也请不要使用"短路电阻器"。 这是完全令人困惑的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver

    正如 Izak 提到的、我们不会发现您的电路有问题、但最好您发布更易于理解的原理图、以确保我们不会误解任何内容。  保持信道断开并不是特别有害、但也不建议像 Kai 提到的那样。  如果输入悬空至彼此接近的值、则可能会有内部节点切换、从而浪费功率。  因此、最好只将一个输入连接到一个电源、将另一个输入接地、以将输出设置为已知状态。  保持输出悬空是可以的、也可以将其接地、因为这是一个开漏器件。

    卡盘