您好、先生、
当我们使用 TLV3402时、我们设计了一个自动切换双电源电路。 具体而言、引脚6 (2IN-)用作第一个电源的基准值、引脚5 (2IN+)用作另一个电源的基准值、 引脚2 OUT 用作输出来控制外部 MOS 开关为 主电源供电。
我们在比较器的输入端子处交替输入正负电压(2 IN+和2 IN-具有相同的基准电压)、从而在引脚2 OUT 处产生4K 的高电平和低电平信号输出、这当前对功能没有影响。 我们想知道 这种用法是否可行、是否会对芯片造成一些不利影响?
输出波形如下所示 、其中黄色是 主电源波形、紫色是2Out 输出波形:

谢谢、
此致