This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:当 PIR 比较器输出低电平时、TLV8544的电流消耗高达120uA

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8544, TLV8541, BOOSTXL-TLV8544PIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019897/boostxl-tlv8544pir-tlv8544-current-consumption-is-as-high-as120ua-when-pir-comparator-output-low

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件:TLV8544TLV8541

大家好、团队、  

根据我们的参考设计、我的客户正在将 TLV8544用于 PIR。 当比较器输出为低电平时、TLV8544电源电流高达120uA、而当比较器输出为高电平时、电源电流为10uA。  为什么会有差异?

https://www.ti.com/lit/ug/snou148a/snou148a.pdf?ts=1626700814298&ref_url=https%23A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBOOSTXL-TLV8544PIR

他们从我们竞争对手的另一款四路运算放大器中发现、对于比较器的高输出和低输出、运算放大器的电源电流都大约为7uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、  

    客户是在使用我们的设计板、还是根据我们的设计拥有自己的板?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    请尝试将新的运算放大器重新安装到 EVM 板中。 这种行为是不可预料的。 即使在 VOL 或 VOH 状态下、TLV8544电源电流也是平坦的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caro、Ron、  

    感谢您的回复。 客户正在根据我们的设计使用自己的电路板。  

    安装新的返回意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    将新的(从未使用过的)部件装回板中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、  

    客户现在有两个项目使用具有相同电路的 TLV8544并遇到类似问题。 IC 由 TI store 提供。  

    您是否有测试数据显示比较器输出为高电平和低电平的 TLV8544的电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    我从 TLV8541获得了这个旧结果、我怀疑四通道将是相同的。

    本周晚些时候、我可以在 TLV8544上重复此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、  

    您能否分享客户原理图?
    如果存在专有问题、我们始终可以将线程移动到内部。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、  

    谢谢。 您分享的图片是第一级运算放大器的电源电流、对吧?

    在 boostxl 电路板中、TLV8544用于放大和比较器、我想知道、作为一个比较器、在非线性区域工作时、电源可能会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    图片是该器件的单通道版本 TLV8541

    这里是所有通道均为低电平时 TLV8544的电源电流与电源电压间的关系。

    完成、除了所有通道都处于高电平之外、这里也是一样的。

    如何测量电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、  

    感谢您提供测试数据。 我将与客户核实他们的测量方法。  

    您是否在  BOOSTXL-TLV8544PIR 板上进行了测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    我自己测试了 TLV8544、而不是 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、  

    这可能是差异。 您能否测试 boostxl TLV8544 PIR 板的电源电流? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    哎呀、请取下盖 C210! 并移除 C200! 并删除 C211! 我不喜欢 R1277和 C224的组合。 大幅增加 R1277和/或降低 C224。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nichole、

    电路板上的测量已经完成、整个电路板的总电流为1.8uA。

    我将重新开始、在您的电路中、输出低电平意味着没有检测、空闲状态。 您只能测量总电流、因此可能不是使用所有这些电源的两个比较器。 也许一个或两个放大器都在使用额外的电流。 为此、放大器必须振荡、努力工作。

    KAI 对于 C210是正确的、但您还有三个其他电容器将 PIR 信号短路;您是否添加了这些电容器是因为 PIR 触发太容易、检测错误?

    检查引脚1和7是否有振荡。 如果任一振荡器发生、引脚7上将有很大的交流电压、这会将大量电流转储到 C224中。 我认为高电源电流会在这里流动。