主题中讨论的其他器件:TLV8544、 TLV8541、
大家好、团队、
根据我们的参考设计、我的客户正在将 TLV8544用于 PIR。 当比较器输出为低电平时、TLV8544电源电流高达120uA、而当比较器输出为高电平时、电源电流为10uA。 为什么会有差异?
他们从我们竞争对手的另一款四路运算放大器中发现、对于比较器的高输出和低输出、运算放大器的电源电流都大约为7uA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
根据我们的参考设计、我的客户正在将 TLV8544用于 PIR。 当比较器输出为低电平时、TLV8544电源电流高达120uA、而当比较器输出为高电平时、电源电流为10uA。 为什么会有差异?
他们从我们竞争对手的另一款四路运算放大器中发现、对于比较器的高输出和低输出、运算放大器的电源电流都大约为7uA。
Nichole、
电路板上的测量已经完成、整个电路板的总电流为1.8uA。
我将重新开始、在您的电路中、输出低电平意味着没有检测、空闲状态。 您只能测量总电流、因此可能不是使用所有这些电源的两个比较器。 也许一个或两个放大器都在使用额外的电流。 为此、放大器必须振荡、努力工作。
KAI 对于 C210是正确的、但您还有三个其他电容器将 PIR 信号短路;您是否添加了这些电容器是因为 PIR 触发太容易、检测错误?
检查引脚1和7是否有振荡。 如果任一振荡器发生、引脚7上将有很大的交流电压、这会将大量电流转储到 C224中。 我认为高电源电流会在这里流动。