This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4333:输入有一些噪声。

Guru**** 2823175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020345/tlv4333-input-have-some-nosie

器件型号:TLV4333
主题中讨论的其他器件:LM7705

尊敬的专家

我们发现  A+ A -悬空、现在 A+ A -的电压 差为-40mV。   

A+,A -我们连接了传感器输出电压,大约为2.5V。这个-40mV 将导致误识别探针就位。

您能给我一些关于为什么出现-40mV 的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A+、A -左悬空的情况下、T:V4333输入被驱动至接地。  这意味着输出也被驱动至接地、但由于输出无法完全到达负电源轨、它停留在高于接地30mV 至70mV 左右-见下文。  为了避免这种情况、您应该使用一个双电源(例如+/-2.5V)或者使用 LM7705 (负电荷泵发生器)的偏置负电源轨。