Other Parts Discussed in Thread: INA146
大家好、
我的客户希望使用运算放大器来实现单电源交流电压测量。
目前、他使用的是具有双电源的 INA146。 以下是要求:
- 12V 轨电源电压
- 输入电压+-5V @ 50kHz 最大值
- 输出范围最大值+0-10V

您能否为运算放大器和电路提供建议? 我已将这些文档发送给客户:
谢谢
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jan、
目前、他使用的是具有双电源的 INA146。 以下是要求:
根据上述要求、我认为 INA146在当前应用中无法正常工作。 原因如下。

INA146的压摆率额定值为0.45V/usec、这意味着最大值 每个5Vp 输入信号的频率只能处理高达14.3kHz 的频率

。 您的客户应该会在 INA146看到双电源轨的三角输出、而不是50kHz 时的正弦波。
最棒的
Raymond