This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:用于交流测量的单电源运算放大器

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020181/ina146-single-supply-opamp-for-ac-measurement

器件型号:INA146

大家好、  

我的客户希望使用运算放大器来实现单电源交流电压测量。  

目前、他使用的是具有双电源的 INA146。 以下是要求:

  • 12V 轨电源电压
  • 输入电压+-5V @ 50kHz 最大值
  • 输出范围最大值+0-10V

您能否为运算放大器和电路提供建议? 我已将这些文档发送给客户:  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    目前、他使用的是具有双电源的 INA146。 以下是要求:

    • 12V 轨电源电压
    • 输入电压+-5V @ 50kHz 最大值
    • 输出范围最大值+0-10V

    根据上述要求、我认为 INA146在当前应用中无法正常工作。 原因如下。  

    INA146的压摆率额定值为0.45V/usec、这意味着最大值 每个5Vp 输入信号的频率只能处理高达14.3kHz 的频率

    。 您的客户应该会在 INA146看到双电源轨的三角输出、而不是50kHz 时的正弦波。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    哪种放大器在电压感应方面效果更好?

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    正弦波输出为+/-5Vpk、50kHz (或 INA146的输入)时的共模电压是多少?

    输入为方波、并经过 LC LP 滤波器、该滤波器自波起生成50kHz、+/-5Vpk。 差分放大器级将+/-5Vpk 转换为0-10V、50kHz 正弦波

    根据计算结果、所选运算放大器的压摆率需要> 1.6V/usec。  

    最棒的

    Raymond