TLV9002的单电源同相配置波特图如下所示:

我无法理解这种意外反应的原因。 增益为负、-3dB 截止频率约为940k。 由于它是一个1MHz GBW 运算放大器、对于6的噪声增益、截止频率应为10^6/6 ~166.67k、请告诉我可能会发生什么错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如 Ron 所说...

e2e.ti.com/.../abc_5F00_tlv9002.TSC
Kai
适合我

e2e.ti.com/.../abc_5F00_tlv9002_5F00_1.TSC
Kai
https://drive.google.com/file/d/1ARSMrc8GpnfSmSDNgXI-sBWK7UPS2yyh/view?usp=sharing
我看到了您的文件、您已包括直流漂移。 如果不提供任何直流漂移、我无法理解为什么我的瞬态响应是正确的、但频率响应是错误的。 此外、我还模拟了其他几个运算放大器、从未出现过此问题、或者必须提供任何直流偏置。 是什么让这一个与众不同?
我不会得到的是、如果运算放大器处于饱和状态、为什么瞬态响应能够正常工作? 在硬件中使用此运算放大器时、我是否还需要提供直流电平才能使其正常工作、或者这是否是仿真问题? 这是我第一次看到这样的行为。