This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:在 TINA 仿真中 TLV9002的同相配置出现意外的频率响应。

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018241/tlv9002-unexpected-frequency-response-for-non-inverting-configuration-of-tlv9002-in-tina-simulation

器件型号:TLV9002

TLV9002的单电源同相配置波特图如下所示:

   

我无法理解这种意外反应的原因。 增益为负、-3dB 截止频率约为940k。 由于它是一个1MHz GBW 运算放大器、对于6的噪声增益、截止频率应为10^6/6 ~166.67k、请告诉我可能会发生什么错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BC、

    Vin 发生器上是否存在正直流偏置? 我认为不是

    直流工作点必须为线性才能使该图正常工作。

    使用介于0.1V 和0.8V 之间的任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Ron 所说...

    e2e.ti.com/.../abc_5F00_tlv9002.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直流偏置的值是如何确定的? 我正在改变增益、我同样面临同样的问题。 是否有任何参考资料解释了该直流偏置为何重要以及如何确定该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直流偏置的值是如何确定的? 我正在改变增益、我同样面临同样的问题。 是否有任何参考资料解释了该直流偏置为何重要以及如何确定该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行交流分析之前、运行直流分析(计算节点电压)以查看输出电压是否仍处于线性区域、如下所示:

    输出一定不能进入饱和状态。 否则、如果出现这种情况、电路将无法正常工作、当然、交流分析也无法正常工作

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、这真的很有帮助! 但是、我还观察到我能够从电路中获得预期瞬态响应但波特图不正确的情况。 这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有简单的答案。 需要看到电路

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A BC、

    瞬态响应包括一个发生器值变化。 如果看起来不错、那么变化至少在一段时间内包含运算放大器的一些线性操作。 波特注入了一个"零振幅信号"(尽管是数学魔术)、因此没有变化。  

    总之、瞬态是变化。 波特是静态的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是以下差分放大器配置的输出、符合预期。 对于更高的增益、也会看到正确的瞬态行为。

    但是、波特图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适合我

    e2e.ti.com/.../abc_5F00_tlv9002_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用无法正常工作的电路发布仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://drive.google.com/file/d/1ARSMrc8GpnfSmSDNgXI-sBWK7UPS2yyh/view?usp=sharing

    我看到了您的文件、您已包括直流漂移。 如果不提供任何直流漂移、我无法理解为什么我的瞬态响应是正确的、但频率响应是错误的。 此外、我还模拟了其他几个运算放大器、从未出现过此问题、或者必须提供任何直流偏置。 是什么让这一个与众不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我看到您原来的问题是使用 TLV9002、但您后来的图片使用 TLV9002S (使能端断开连接)。  
    如果您使用的是 TLV9002S、请确保连接使能端(如 Kai 在其示例中所做的那样)。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当直流电平为0V 时、OPAMP 的输出处于饱和状态。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将直流电平增加到100mV、以使运算放大器脱离饱和状态、交流分析将起作用

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018241/tlv9002-unexpected-frequency-response-for-non-inverting-configuration-of-tlv9002-in-tina-simulation/3766261 #3766261"]当直流电平为0V 时,OPAMP 的输出处于饱和状态。[/quot]

    我不会得到的是、如果运算放大器处于饱和状态、为什么瞬态响应能够正常工作? 在硬件中使用此运算放大器时、我是否还需要提供直流电平才能使其正常工作、或者这是否是仿真问题? 这是我第一次看到这样的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABC、

    "一张图片值得用千字形容。"

    此数据表图表是 Vs =+/-2.75V 时的增益与输出电压间的关系

    我标记了当电源为单电源(VS-= 0V)时表示0V 的垂直线(灰色、灰色)

    看看增益如何在0V 时立即突然下降到0dB 以下。

    即使没有灌电流负载、VOUT 也绝不会低于1mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您可以根据需要随时将运算放大器驱动为饱和状态。 但不要期望它在那之后正常工作。

    要查看这是否是您的应用中的问题、请提供有关您的电路的更多详细信息。

    Kai