This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA105:能否帮助您检查 DMM 设计?(相关 PN:INA105KU、OPA180ID、INA597IDT、INA121)

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA180, INA597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017983/ina105-could-you-help-to-check-the-dmm-design-related-pn-ina105ku-opa180id-ina597idt-ina121

器件型号:INA105
主题中讨论的其他器件:OPA180INA597

您好 TI

您能帮我们检查 DMM 设计吗?

DMM SCH

恒流电源设计:U22 INA105KU+ U26 OPA180ID

MCU 控制开关并更改输出电流,您能帮助检查设计吗?

I = 1uA ~10mA。

 附件(Q1)中标记问题1。

缓冲器:U30 OPA180ID  

只需将其用作缓冲器即可。

在 附件中标记问题2。(Q2)。

 差分放大器 U53 INA597IDT 设置

5 个案例:

案例1:10V 输入,+10V 至引脚3 ("+")、PIN2 ("-")连接至 GND 、V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+5V

CASE2:10V 输入,+10V 至引脚3 ("+")、PIN2 ("-")连接至 GND 、V+=+10V、V-=GND、因此输出为+5V

案例3:-10V 输入,-10V 至 PIN2 ("-")、PIN2 ("+")连接至 GND 、V+=GND、V-=-10V、因此输出为+5V

共源共栅5:+/-10V 差分电压,+10V 至引脚3 ("+")、-10V 至 PIN2 ("-")  V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+10V

在  附件中标记问题3。(Q3)。

ADC 增益设计:u18 INA121U  +U19 OPA365AID

在附件(Q4)中标记问题4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、正确:

    仅限3种情况:

    案例1:10V 输入,+10V 至引脚3 ("+")、PIN2 ("-")连接至 GND 、V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+5V

    CASE2:-10V 输入,-10V 至 PIN2 ("-")、PIN2 ("+")连接至 GND 、V++=+10、V-=-10V、因此输出为+5V

    案例3:+/-10V 差分电压,+10V 至引脚3 ("+")、-10V 至 PIN2 ("-")  V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我可以为你效劳。 为了完全理解原理图并全面了解放大器的实现方式、需要提供有关每个 INA 和 OPA 输入/输出的更多信息。 例如、图3中缓冲器配置中 OPA180的输入是什么? 我们需要知道这些电压电平、以便确保您不会超出放大器的输入和输出。  

     

    发布的图片也似乎包含您想要提出的问题。 如果电流电源原理图中的大1Mohm 电阻负载是电路的预期负载、则会导致余量问题。 如果方便、您能否提供上述原理图的更多信息、以便我们进一步帮助您了解原理图?

    -Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio

    需要有关每个 INA 和 OPA 输入/输出的更多信息。

    >>>在此 原理图中删除输入电压,您能帮您检查一下吗?

    如果电流电源原理图中的大1Mohm 电阻负载是电路的预期负载、则会导致余量问题

    是的、这是 预期负载、然后我可以控制 小于1Mohm 的总负载、限制电压 incurrent = 1uA 输出

    例如:

    DUT_LOAD 为10欧姆、 设置 I=1mA。 OPA180 (U30)的输入电压=10*1mA=10mV

    DUT_LOAD 为100Mohm、 设置 I=1uA。 OPA180=1uA*1Mohm=1V 时的输入电压

    我想我们也可以将1Mohm 更改为4.7Mohm。 限压电压将高达4.7V。

    你有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio

    您能帮您检查设计吗?

    还是您需要更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

     

    很抱歉、我迟到了回复、但我已经查看了您发送的包含原始问题的原理图、并在下面提供了以下反馈。

     

    关于电流源、这是一种良好的电流源设计、可提供足够的灵活性、但对于这种设计、主要问题是由要运行的负载和电流引起的余量限制。 只要监控负载电压并确保不超出 OPA180的输入共模电压范围,电流源就可以了。 在您的特定设计中、OPA180 (U26)的输入必须处于其指定的输入电压范围内、可在输入电压范围部分的 OPA180数据表中的电气特性下找到该范围。

     

    关于第二个问题以及在缓冲器中配置的 OPA180、任何放大器都可以用作缓冲器。 对于任何放大器、包括缓冲器配置中的放大器、在必须使用放大器电源的情况下、跟踪输入共模电压范围和输出摆幅。 对于采用24V V+和0V V-的缓冲器配置的 OPA180、输入共模范围必须处于0V < VCM < 22.5范围内。 同样、可以找到 OPA180的输出摆幅、这取决于缓冲器的负载、并可在数据表中找到电气特性。 保持在 OPA180的指定范围内对于该器件线性运行至关重要。 有关这两个概念的更多信息、请参阅此处链接的 TIPL 视频:

    TI 高精度实验室-运算放大器:输入和输出限制-共模电压|德州仪器 TI.com 视频

    TI 高精度实验室-运算放大器:输入和输出限制-输出摆幅|德州仪器 TI.com 视频

     

    我对 INA597输入端的0欧姆电阻器有疑问、您能告诉我将这些输入端接地的意图吗?

     

     

    -Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ignacio

    感谢你的大力帮助。

    您的问题:

    我对 INA597输入端的0欧姆电阻器有疑问、您能告诉我将这些输入端接地的意图吗

    秦=>

    对于 NI U53,如果所有输入>0,则我们只能使用 U46和 U98进行测试。

    备份进行调试时、我们将在最终设计中删除它。