Other Parts Discussed in Thread: OPA180, INA597
主题中讨论的其他器件:OPA180、 INA597
您好 TI
您能帮我们检查 DMM 设计吗?

恒流电源设计:U22 INA105KU+ U26 OPA180ID
MCU 控制开关并更改输出电流,您能帮助检查设计吗?
I = 1uA ~10mA。
在 附件(Q1)中标记问题1。

缓冲器:U30 OPA180ID
只需将其用作缓冲器即可。
在 附件中标记问题2。(Q2)。

差分放大器 U53 INA597IDT 设置
5 个案例:
案例1:10V 输入,+10V 至引脚3 ("+")、PIN2 ("-")连接至 GND 、V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+5V
CASE2:10V 输入,+10V 至引脚3 ("+")、PIN2 ("-")连接至 GND 、V+=+10V、V-=GND、因此输出为+5V
案例3:-10V 输入,-10V 至 PIN2 ("-")、PIN2 ("+")连接至 GND 、V+=GND、V-=-10V、因此输出为+5V
共源共栅5:+/-10V 差分电压,+10V 至引脚3 ("+")、-10V 至 PIN2 ("-") V+=+10V、V-=-10V、因此输出为+10V

在 附件中标记问题3。(Q3)。
ADC 增益设计:u18 INA121U +U19 OPA365AID
在附件(Q4)中标记问题4。