This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:OUTP 和 OUTN @ INP=-1[V]和 INN=0[V]上每个输出引脚的电压是多少?

Guru**** 2537110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017862/amc3330-q1-how-much-voltage-for-each-output-pin-on-outp-and-outn-inp--1-v-and-inn-0-v

器件型号:AMC3330-Q1

大家好、  

OUTP 和 OUTN 上每个输出引脚的电压、 以  GND 引脚为基准@ INP=-1[V]、以  HGND 引脚为基准

我担心 OUTP 或 OUTN 以 GND 引脚为基准变为负电压。 使用 单电压电源 ADC 时、OUTP 或 OUTN 是否始终为正电压?
我知道共模输出电压为1.44V、增益为2V/V 这意味着 OUTP 变为0.44V、OUTN 变为2.44V @  INP=-1[V]且 INN=0[V] 、这是指 HGND 引脚、是正确的吗?

此致、
Ochi