请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3330-Q1 大家好、
OUTP 和 OUTN 上每个输出引脚的电压、 以 GND 引脚为基准@ INP=-1[V]、以 HGND 引脚为基准
我担心 OUTP 或 OUTN 以 GND 引脚为基准变为负电压。 使用 单电压电源 ADC 时、OUTP 或 OUTN 是否始终为正电压?
我知道共模输出电压为1.44V、增益为2V/V 这意味着 OUTP 变为0.44V、OUTN 变为2.44V @ INP=-1[V]且 INN=0[V] 、这是指 HGND 引脚、是正确的吗?
此致、
Ochi