This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:电源定序问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017796/ina149-power-sequencing-question

器件型号:INA149

我正在制定一个计划,希望在监控电路应用中使用 INA149差动放大器。 我们遇到的一个问题是、在查看资源时、似乎找不到答案、那就是在 Vcc 电源之前、输入电压和 REF 电压是否正常工作。 我们使用的 VCC 电压由主输入创建、主输入是我们 INA149的监控输入。 在输入电压和 REF 电压启动并运行但电源电压关闭的短时间内、是否存在任何瞬态问题? 在此期间输出电压关闭时,我们可以正常工作,但不知道此操作是否涉及其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否已阅读绝对最大额定值、尤其是脚注(2)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     在输入电压和 REF 电压启动并运行但电源电压关闭的短时间内、是否存在任何瞬态问题?

    根据 Kai 的评论、我将捕获绝对最大值 输入引脚中的额定值。  

    如果您觉得您的上电序列应用无法满足这些要求、您可以考虑在电源稳压器中实现软启动电路。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond