请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA149 我正在制定一个计划,希望在监控电路应用中使用 INA149差动放大器。 我们遇到的一个问题是、在查看资源时、似乎找不到答案、那就是在 Vcc 电源之前、输入电压和 REF 电压是否正常工作。 我们使用的 VCC 电压由主输入创建、主输入是我们 INA149的监控输入。 在输入电压和 REF 电压启动并运行但电源电压关闭的短时间内、是否存在任何瞬态问题? 在此期间输出电压关闭时,我们可以正常工作,但不知道此操作是否涉及其他问题?