This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:负输入和 VREF1=VREF2=GND 时的输出电压摆幅是多少?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017111/ina240-q1-how-much-output-voltage-swing-with-negative-input-and-vref1-vref2-gnd-is

器件型号:INA240-Q1

大家好、

负输入和 VREF1=VREF2=GND 时的输出电压摆幅是多少?

它是否粘在 GND 上? 例如、在  VREF1=VREF2=GND 的情况下、IN+= GND 和 IN-= 0.2V、然后 Vout = GND、这粘在 GND 上、对吗?

此致、
Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    您将获得以下结果:

    e2e.ti.com/.../joshiki_5F00_ina240.TSC

    对于交换输入、这是:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki-San、

    Kai 的仿真显示了在这些条件下施加负电压时可以预期的结果。 这里需要注意的一点是、我们的模型是为了展现典型行为而构建的。 数据表中还针对这种情况指定了最坏情况下的行为、显示存在的电压实际上可能高达10mV、但通常约为1mV、如 Kai 仿真中所示。