请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 大家好、
负输入和 VREF1=VREF2=GND 时的输出电压摆幅是多少?
它是否粘在 GND 上? 例如、在 VREF1=VREF2=GND 的情况下、IN+= GND 和 IN-= 0.2V、然后 Vout = GND、这粘在 GND 上、对吗?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
负输入和 VREF1=VREF2=GND 时的输出电压摆幅是多少?
它是否粘在 GND 上? 例如、在 VREF1=VREF2=GND 的情况下、IN+= GND 和 IN-= 0.2V、然后 Vout = GND、这粘在 GND 上、对吗?
此致、
Ochi
您好、Yoshiki、
您将获得以下结果:

e2e.ti.com/.../joshiki_5F00_ina240.TSC
对于交换输入、这是:

Kai