This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117旁路电容器

Guru**** 2503245 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016550/xtr117-xtr117-bypass-capacitor

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR106

第一页的图片中、引脚7和引脚4之间没有提供电容器。 在图1和3中,它们之间有一个10nF 的电容器。 在其他图中、没有一个电容器以这种方式连接。 数据表中的任何地方都未提及电容器。

在我对该器件的测试中、我发现添加的电容器会在任何明显的带宽(大于几百 Hz)中增加意外的相移和输出噪声。 如果我出错、请更正我的错误、但我认为 Iout 上的噪声应是输入电容的函数、因为输入环路将充当低通滤波器。

我在测试这个芯片时的分析似乎证实了这一点。 该电容似乎与 V+处的输入阻抗搭配使用、用作具有大约2.7KHz -3dB 点的低通滤波器。  

在芯片的使用和实现中包含这个电容器的可能原因是什么?  

谢谢、
-Reilly Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reilly、

    该电容器主要用于噪声滤波、但也有助于提高稳定性。 它确实充当 LPF、以减少工业环境中经常出现的有害 EMI 噪声。 XTR117数据表并未对此进行详细讨论、而是  在相关器件 XTR106的数据表第9和14页中提到。 不同的部分、但原理相同。 第9页的有关摘录如下:

    '建议在 V+和 IO 之间连接一个0.01µF μ F 至0.03µF μ F 的电源旁路电容器。 对于故障和/或过载条件可能使输入饱和的应用、建议使用0.03µF μ F 电容器。"

    下一节摘自"射频干扰"部分、并非所有内容都适用于 XTR117、因此我在下面将其中的一些内容进行了交叉分析(在 XTR117上的 IIN 和 IRET 之间直接放置一个电容几乎肯定会导致 稳定性问题)。

    "电流环路的长导线长度会引起射频干扰。 RF 可由引起误差的 XTR106的敏感输入电路进行整流。 这通常表现为不稳定的输出电流、随回路电源或输入接线的位置而变化。 如果电桥传感器位于远程位置、则干扰可能会在输入端子处进入。 对于短接至传感器的集成发送器组件、干扰更可能来自电流环路连接。 输入上的旁路电容器可减少或消除此输入干扰。 如图6所示、将这些旁路电容器连接到 IRET 端子。 虽然 IRET 端子上的直流电压不等于0V (回路电源、VPS),但这个电路点可被视为发送器的“接地”。 连接在 V+和 IO 之间的0.01µF μ F 电容器有助于最大限度地减少输出干扰。"

    电容器还对稳定部件发挥作用、从而影响发送器的整体稳定性/交流响应。 如果没有它、您可能会观察到 IRET 的趋稳问题、从而从 IO 中获得意外行为。 如果可能、TI 建议保持10nF 电容器存在。  您是否遇到因电容切断所需输入信号而导致的 LPF 问题? 如有必要、您可以尝试减小其尺寸。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reilly、

    请相信我、引脚4和7之间的电容是绝对必要的、如果数据表中的任何一个图中都省略了该电容、那么仅为了清晰起见。

    您测量的噪声可以来自连接到 XTR117输入端的电路、所用电源、位于 Vreg 引脚上的电路、负载电阻器(负载)以及测量的方式和位置。 我们在这里讨论了一个类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963849/xtr115-4-20ma-current-loop-transient-spikes-resonant-oscillations-with-capacitor-across-input-output-per-datasheet-ref-design/3570694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=xtr115%2520AND%2520oscillation#3570694

    您可能需要仔细阅读它  

    为了更好地理解、我们需要一些更详细的信息。 因此、请发布完整的原理图并提供有关电源的信息。

    Kai