This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:SNR 和时钟速率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015980/amc3301-snr-and-clock-rate

器件型号:AMC3301

大家好、

您能否分享有关 dv/dt 尖峰噪声、峰峰值噪声和时域噪声波形的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    我不确定您在寻找什么、当您想了解有关 AMC3301的" dv/dt 噪声尖峰"的更多详细信息时。  您是否想到了特定的用例或工作模式?  数据表第24页的图8-4显示了满量程(-250mV 至+250mV)输入阶跃情况下的输出转换。  

    整个数据表中还有各种图显示了各种电压/输入/温度条件下的 SNR 数据扫描。  恐怕我不理解时钟速率问题-您能为我详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    每次与客户交谈时、详细需求如下:

    客户需要0.1Hz~10Hz 时域噪声波形。

    2. 客户认为我们可以分享  10kV/us 400V 阶跃等典型测试条件的噪声结果。

    此外、我们是否有具有 更高过采样频率(如80MHz)的 ISO 放大器?

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    请直接给我发一条注释、我们可以就项目1和2进行聊天。  目前、我们的调制器不会以超过20MHz 的频率运行。