请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3301 大家好、
您能否分享有关 dv/dt 尖峰噪声、峰峰值噪声和时域噪声波形的更多详细信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ruixin、
我不确定您在寻找什么、当您想了解有关 AMC3301的" dv/dt 噪声尖峰"的更多详细信息时。 您是否想到了特定的用例或工作模式? 数据表第24页的图8-4显示了满量程(-250mV 至+250mV)输入阶跃情况下的输出转换。
整个数据表中还有各种图显示了各种电压/输入/温度条件下的 SNR 数据扫描。 恐怕我不理解时钟速率问题-您能为我详细说明一下吗?