This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220 ADC 基准

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016326/ina220-ina220-adc-reference

器件型号:INA220

如前 所述,ADC 以 Vs 引脚的形式切断电压。 针对内部 ADC、分流电压从 VCM 到接地电平的所有电平转换在内部完成。 电源(PSRR)、VCM (CMRR)和温度产生的所有误差影响在电气规格表中进行了表征和指定。

如果 VS 是 ADC 的电源,则 ADC 是否使用任何内部基准电压(因为 Vs 可能会 ~ 3.2V 至3.5V 变化,是否会影响电压和电流精度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您答对了,ADC 使用了内部基准,是的,它是影响电压和电流精度的关键因素。

    由于是“内部”,其影响由 PSRR、增益误差和 Vos 漂移规格决定。 作为系统级用户、我们无需担心它。

    此致、Guang