请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220 如前 所述,ADC 以 Vs 引脚的形式切断电压。 针对内部 ADC、分流电压从 VCM 到接地电平的所有电平转换在内部完成。 电源(PSRR)、VCM (CMRR)和温度产生的所有误差影响在电气规格表中进行了表征和指定。

如果 VS 是 ADC 的电源,则 ADC 是否使用任何内部基准电压(因为 Vs 可能会 ~ 3.2V 至3.5V 变化,是否会影响电压和电流精度)