This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:逻辑论坛

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015515/ths4521-logic-forum

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

它是一个具有5V 单电源的 ADC 驱动器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关此原理图的具体问题是什么?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    这种巨大的容性负载会破坏相位裕度、并使电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../aswathy_5F00_ths4521.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aswathy、

      您似乎已经要求进行原理图审阅: 以下 是我专门针对 THS4521的评论。 感谢 Kai 的 Tina-TI 仿真!

    谢谢、

    Sima