请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4551 尊敬的团队:
我们需要了解它将从5V 电源驱动的电源电流。 由于数据表中给出了静态工作电流1.37mA、并且提到了持续输出电流为65mA。
我怀疑的是、如果我需要从 THS4551为负载提供65mA 电流、那么它将从5V 电源获取多少电流。
此致、
巴拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.