This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输出电压噪声和偏移电压

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136544/ina333-output-voltage-noise-and-the-offset-voltage

器件型号:INA333

当  INA333的增益为1000并且信号频带为0.3Hz 至44Hz 时、请告诉我输出电压噪声(pp 和 rms)和输出偏移电压。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益为1000 INA333时、带宽为350Hz -请参阅下面的。  由于输出噪声是带宽的函数、并且您声称信号频带为0.3Hz 至44Hz、因此请在此原理图中包含您如何限制带宽的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只说将频段用作系统。 请忽略此项并 使用350Hz 带宽回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以仿真 G=1000时的典型 INA333输出噪声、显示了2.23mVrms 或13.4mVpp。  

    典型输出失调电压为+/-10mV、G*(+/-10uV)、而最大输出失调电压为+/-25mV、1000*(+/-25uV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有很好的信息。 感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助。  祝您好运!