主题中讨论的其他器件: INA186
您好、satff
数据表(SBOS386B)图8-2 (第19页)电路用作参考。
总线电压=12V
Vs=5V
Rsense = 31.6mΩ 1%-2W
RF= 1kΩ Ω
测量负载电流最大值= 2A
CF 在 IN+和 GND 之间连接0.1uF、在 IN- GND 之间连接0.1uF、而不是在差分输入之间连接。
此电路配置已发现问题。
我需要你的帮助。
・当仅在带有电压探头的 IN+端子上观察输入电阻器的两端((RF = 1KΩ Ω)时、会出现几十 mA 至几百 mV 的压降。
IN+ IB 在数据表中被描述为 MAX 3nA、所以它是几 mV、我认为不会有压降。
・输入端子的射频上没有压降。
这按预期工作。
创建了数以万计的此应用电路板集、并在几组中确认了上述压降。
原因可能是什么?
此致 cafain