This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:输入端子上的滤波电阻器上的压降

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136116/ina186-q1-voltage-drop-across-filter-resistor-at-input-terminal

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186

您好、satff

数据表(SBOS386B)图8-2 (第19页)电路用作参考。
总线电压=12V
Vs=5V
Rsense = 31.6mΩ 1%-2W
RF= 1kΩ Ω
测量负载电流最大值= 2A
CF 在 IN+和 GND 之间连接0.1uF、在 IN- GND 之间连接0.1uF、而不是在差分输入之间连接。

此电路配置已发现问题。
我需要你的帮助。
・当仅在带有电压探头的 IN+端子上观察输入电阻器的两端((RF = 1KΩ Ω)时、会出现几十 mA 至几百 mV 的压降。
IN+ IB 在数据表中被描述为 MAX 3nA、所以它是几 mV、我认为不会有压降。
・输入端子的射频上没有压降。
这按预期工作。

创建了数以万计的此应用电路板集、并在几组中确认了上述压降。
原因可能是什么?

此致 cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    在几组故障电路板中、是否始终是 IN+引脚存在此问题? 它需要大量的泄漏电流来产生几百 mV 的伺服压降。

    您是否曾尝试检查电路板是否焊接/清洁、烘烤电路板或取下电容器以确定泄漏确实是由 INA186-Q1引起的?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您广圣

    仅在 IN+引脚上确认了几 mV 的压降。

    可能是设备故障。
    我将再次研究、包括外设电路。

    感谢您的及时评论。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    何时准确检测到故障? 测试电路中或稍后在最终应用中使用?

    过流的原因可能是电容器损坏、电路板上有污垢(如 Guang 已经提到)以及 INA186的输入因负向过压过高而损坏。 请参阅"绝对最大额定值"。

    我会先检查所有这些电路板以测试电路(如果不是很晚)、以确保 INA186正常、然后再进入最终应用。

    要检查性能、您可以仔细清洁电路板并卸下有问题的电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain、

    我们将等待调查外围电路并清洁电路板的结果。

    除此之外、最好确保没有可能导致违反器件输入绝对最大额定值的突发系统更改。  

    INA186的 GND 平面和负载/总线之间是否有任何较大的阻抗?

    如果可能、我们能否获得原理图和一些布局图像? 如果情况更好、您可以直接通过此网站向我发送私人消息。

    此致、

    Peter