This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:无交流信号时的输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137882/opa858-output-without-ac-signal

器件型号:OPA858

您好、专家、  

我的客户使用 OPA858设计了一个 TIA 应用、直流增益为30K、交流增益为100K、当 PD 收到光时、输出中没有交流信号。 您能提供一些建议吗?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chi、

      光电二极管的特征是什么(上升时间、电容和电流范围)?

    谢谢、

    Sima