主题中讨论的其他器件: LMP7300、 LM2903B、 LM2903、 TLC339
各位专家:
你好。
请帮助提供 LM139A 电压比较器的温度漂移特性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好。
乔塞尔
感谢您对论坛的澄清和使用。 遗憾的是、这些较旧的数据表很少包含客户所寻求的有用信息。 好消息是、我们在采用相同架构的最新器件(LM2903B)上收集了类似这样的数据。 请勿担心 LM2903是双通道器件、LM139A 是单通道器件。 架构是关键、由于器件的简单性、输入失调电压的变化非常小、变化主要在整个温度范围内小于+/-1mV 或10uV/C 您可以将这些图作为 LM139A 的漂移预期值来分享。
卡盘

您好 Joselito、
实际电路是专有信息。 但可以这么说、测量比较器偏移非常基本。
输入从低于基准电压上升到高于基准电压(例如±20mV)。 对于 LM2903系列、"基准"电压为接地(Vcm = 0V)。 因此、一个输入接地、另一个输入(通常为+IN) 斜升至-20mV 至+20mV。
正斜坡上记录输出转换的点、以及输出在负斜率上转换的点。
这两个点之间的 P-P *差*测量滞后(如果存在-不应出现在 LM2903系列上)。
这两个点的*平均值*是偏移电压。
如 TLC339数据表中所示、也可以使用积分器环路在模拟域中测量偏移。