This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:LM139A 的温漂特性

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139A, LMP7300, LM2903B, LM2903, TLC339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135196/lm139a-temperature-drift-characteristics-of-the-lm139a

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件: LMP7300LM2903BLM2903TLC339

各位专家:

你好。

请帮助提供 LM139A 电压比较器的温度漂移特性。


请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    我担心您会期望标准比较器的规格太远。

    根据数据表、在整个温度范围内、输入失调电压可在-4mV 和+4mV 之间变化、输入偏置电流可在0A 和-300nA 之间变化。 输入偏置电流的典型温度漂移如图2所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    你好。

    不幸的是,我正在寻求稍微不同的信息。 我正在寻找的信息可能被称为"偏移电压温度漂移"或"输入偏移平均漂移"。 此特性被定义为室温至所示极端温度的热变化对应的失调电压的平均漂移率。 此外、该信息的图形/图通常具有独立的温度变量(x 轴)和输入失调电压的相关变量(y 轴)。  
    在 TI 自己的器件 LMP7300中可以看到这个特性的一个示例。 请参阅数据表第6.6节"电气特性:5V " 该部分中的表列出了其他参数、TCVos、输入失调平均漂移。 此特性以微伏/摄氏度为单位。  

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔塞尔

    感谢您对论坛的澄清和使用。  遗憾的是、这些较旧的数据表很少包含客户所寻求的有用信息。  好消息是、我们在采用相同架构的最新器件(LM2903B)上收集了类似这样的数据。  请勿担心 LM2903是双通道器件、LM139A 是单通道器件。  架构是关键、由于器件的简单性、输入失调电压的变化非常小、变化主要在整个温度范围内小于+/-1mV 或10uV/C  您可以将这些图作为 LM139A 的漂移预期值来分享。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    你好。

    您能否提供测试电路原理图和收集此数据的参数?  

    请保持安全。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    感谢 Joselito。 我认为最好离线解决您的问题、以便我直接联系您并关闭此帖子。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    实际电路是专有信息。 但可以这么说、测量比较器偏移非常基本。

    输入从低于基准电压上升到高于基准电压(例如±20mV)。 对于 LM2903系列、"基准"电压为接地(Vcm = 0V)。 因此、一个输入接地、另一个输入(通常为+IN) 斜升至-20mV 至+20mV。

    正斜坡上记录输出转换的点、以及输出在负斜率上转换的点。

    这两个点之间的 P-P *差*测量滞后(如果存在-不应出现在 LM2903系列上)。

    这两个点的*平均值*是偏移电压。

    如 TLC339数据表中所示、也可以使用积分器环路在模拟域中测量偏移。