Other Parts Discussed in Thread: PGA280, TL7660
主题中讨论的其他器件: TL7660
您好:
我想检查是否可以将单端模拟信号引入 PGA280的 INxA 输入中、或者是否需要引入差 分对以充分利用?
如果我可以在 P 线路上引入单端、那么我应该将 N 线路设置为什么?
我确实需要差动输出。
谢谢
Jim Mrowca
一九八二至一九九七年,前一层
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
PGA280输入非常灵活、可接受全差分输入信号或单端信号。
输入电压范围由 VSP 和 VSN 输入级电源决定、其中 负(INN)和正(INP)输入必须保持在(VSN)+2.5V 和(VSP)-2.5V 的范围内、以实现线性运行。 例如、如果您需要馈送以接地为基准的单端单极信号、PGA280将需要 VSN 负电源<-2.5V (或更大的负电压)。
该器件针对直流精度(接近零的失调电压误差和增益漂移)进行了优化、数据表第10页的图17显示了"小信号增益与频率间的关系"响应。 查看此图、PGA280可以支持带宽约为~10kHz -15 kHz 的输入信号、同时提供平坦的频率响应。
谢谢、此致、
Luis
您好、Jim、
让我知道单端信号的振幅范围是多少、 例如、如果 INP 信号是以 GND 为中心的单端±2.5V 双极、则可以将 INN 保持连接到 GND、PGA280将产生 ±Ω 全差分输出。 在这种情况下、需要使用 VSN=<-5V 的电源为输入级电源供电、以便 INP 保持在线性范围内。 另一个示例是、如果 INP 信号是单端单极信号、其范围为+0V 至+5V (高于接地的单极、以+2.5V 为中心)、那么将 INN 连接到+2.5V 可能是合理的、以使用全差分输出的全动态范围。
谢谢、此致、
Luis
路易斯:
单端输入的范围为恰好高于0V 到大约+ 2.5V。 我有一个+1.25V 偏置(中心)信号可用。
现在、我对(VSP-VSN)的 BGA280值有疑问
尊敬的 James:
对于 PGA280电压电源、从电压范围电平的角度来看、当 INP 连接到0V 至+2.5V 的单端信号且 INN = 1.25V 时、使用 VSP=+9V 和 VSN=-5V 电源即可正常工作。 PGA280将放大(或衰减) INP - INN 之间的电压差、因此、请记住、INN 引脚上连接的+1.25V 基准电势需要具有低噪声、低漂移和稳定特性、才能获得精确的结果。
对于高精度应用、我们建议使用线性、低噪声、经过良好稳压的电源、因为电源上的大纹波会影响测量中的可重复性和噪声。 TL7660将具有一定的纹波、具体取决于所使用的电容器、数据表提供了一些根据电容器 ESR 估算纹波的公式、以及用于查找 C1和 C2最佳值的公式。 PGA280数据表的图70显示了建议在 VSP/VSN 电源上使用的 RC 旁路滤波器(22 Ω、470nF)用于去耦、以及用于防止基板反转的肖特基二极管。 在这种情况下、您可能会考虑使用类似的方法、但是、您可能需要根据您的电源要求调整 VSN/VSP 电源旁路电容器。 另一种选择是使用设置为大约-4V 电压的负线性稳压器级联-5V 电源、以帮助过滤或消除负电源上的纹波。 如果您对 TL7660电容器选择、纹波还有其他疑问、或希望了解其他低噪声电源电路建议、最好在电源管理论坛上提交新的查询: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/
如果使用 VSP=+12V 且 VSN=GND、而 INS=1.25V 且 INP 处于范围0V-5V、则不起作用。 INN 和 INP 输入都需要与 VSP 和 VSN 电源至少2.5V 的余量、在本例中、INN 输入与负电源仅1.25V、 INP 也可以低至0V、而不会与负电源(VSN=GND)保持余量。
一个好的做法是通过一个下拉~10k 电阻器将 INP2/INN2未使用的引脚连接到模拟接地。
谢谢、此致、
Luis