This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:我能否配置前端以引入单端信号?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040303/pga280-can-i-configure-the-front-end-to-bring-in-single-ended-signals

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件: TL7660

您好:

 我想检查是否可以将单端模拟信号引入 PGA280的 INxA 输入中、或者是否需要引入差 分对以充分利用?

如果我可以在 P 线路上引入单端、那么我应该将 N 线路设置为什么?

我确实需要差动输出。

谢谢

Jim Mrowca

一九八二至一九九七年,前一层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    PGA280输入非常灵活、可接受全差分输入信号或单端信号。

    输入电压范围由 VSP 和 VSN 输入级电源决定、其中 负(INN)和正(INP)输入必须保持在(VSN)+2.5V 和(VSP)-2.5V 的范围内、以实现线性运行。  例如、如果您需要馈送以接地为基准的单端单极信号、PGA280将需要 VSN 负电源<-2.5V (或更大的负电压)。

    该器件针对直流精度(接近零的失调电压误差和增益漂移)进行了优化、数据表第10页的图17显示了"小信号增益与频率间的关系"响应。   查看此图、PGA280可以支持带宽约为~10kHz -15 kHz 的输入信号、同时提供平坦的频率响应。  

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    让我知道单端信号的振幅范围是多少、 例如、如果 INP 信号是以 GND 为中心的单端±2.5V 双极、则可以将 INN 保持连接到 GND、PGA280将产生 ±Ω 全差分输出。  在这种情况下、需要使用 VSN=<-5V 的电源为输入级电源供电、以便 INP 保持在线性范围内。  另一个示例是、如果 INP 信号是单端单极信号、其范围为+0V 至+5V (高于接地的单极、以+2.5V 为中心)、那么将 INN 连接到+2.5V 可能是合理的、以使用全差分输出的全动态范围。

    谢谢、此致、  

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯:

     单端输入的范围为恰好高于0V 到大约+ 2.5V。  我有一个+1.25V 偏置(中心)信号可用。

    现在、我对(VSP-VSN)的 BGA280值有疑问

    我有+5V 电压可用、现在我计划在+&-模式下使用 TL7660 (开关电容器电压转换器)来生成+9V 和-5V 电压、这样我就可以得到 14V 的电压(VSP-VSN)>最小10V。  如果我选择+9/-5方案、BGA280内部是否会有问题? 或者我是否更好地尝试将+5V 升压为+12V、而将+12V/GND 馈送到 (VSP-VSN)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯:此外,如果我不使用 INP2/INN2输入对,那么这些输入对应该连接到什么电压电平,或者应该将它们保持在未连接状态?

    谢谢

    Jim Mrowca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于 PGA280电压电源、从电压范围电平的角度来看、当 INP 连接到0V 至+2.5V 的单端信号且 INN = 1.25V 时、使用 VSP=+9V 和 VSN=-5V 电源即可正常工作。   PGA280将放大(或衰减) INP - INN 之间的电压差、因此、请记住、INN 引脚上连接的+1.25V 基准电势需要具有低噪声、低漂移和稳定特性、才能获得精确的结果。

    对于高精度应用、我们建议使用线性、低噪声、经过良好稳压的电源、因为电源上的大纹波会影响测量中的可重复性和噪声。 TL7660将具有一定的纹波、具体取决于所使用的电容器、数据表提供了一些根据电容器 ESR 估算纹波的公式、以及用于查找 C1和 C2最佳值的公式。   PGA280数据表的图70显示了建议在 VSP/VSN 电源上使用的 RC 旁路滤波器(22 Ω、470nF)用于去耦、以及用于防止基板反转的肖特基二极管。  在这种情况下、您可能会考虑使用类似的方法、但是、您可能需要根据您的电源要求调整 VSN/VSP 电源旁路电容器。 另一种选择是使用设置为大约-4V 电压的负线性稳压器级联-5V 电源、以帮助过滤或消除负电源上的纹波。  如果您对 TL7660电容器选择、纹波还有其他疑问、或希望了解其他低噪声电源电路建议、最好在电源管理论坛上提交新的查询:  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/

    如果使用 VSP=+12V 且 VSN=GND、而 INS=1.25V 且 INP 处于范围0V-5V、则不起作用。  INN 和 INP 输入都需要与 VSP 和 VSN 电源至少2.5V 的余量、在本例中、INN 输入与负电源仅1.25V、 INP 也可以低至0V、而不会与负电源(VSN=GND)保持余量。

    一个好的做法是通过一个下拉~10k 电阻器将 INP2/INN2未使用的引脚连接到模拟接地。

    谢谢、此致、

    Luis