您好!
在我们的应用中、我们在 Vs=12VDC、增益=200、REF 为0.23V 时使用 INA225、并将输入从 GND 更改为12V。
现在、在零电流的情况下、我测量相对于 REF 的输出电压:
IN 为 GND 时为0、99mV
输入电压为12V 时为9mV
第二个器件显示了类似的效果0、3mV 和5mV。
这种影响随着工作电压的升高而增加、并且比规定的典型共模抑制更糟。 105dB。
此外、偏移电压大于±150µV μ V。
INA225被标记为"B32 91EJ"。

您是否知道要做什么?
此致
Karl